Part Number: TPS65219
TPS6521904RSMR使用5V供电,电路图如下,25 28 31脚都已经拉高,还是没有任何输出;;将25脚接开关到地复位1s以上也没有任何输出,示波器测量了上电过程中所有输出均没有出现过任何波形;
以上这样正常吗?从TI官网以及创龙都拿了IC都是这样的?
默认情况下就是没有输出,需要编程的吗?

原理图显示TPS6521903,但您的帖子提到了TPS6521904,您能确认这里使用的是哪种OPN吗?
查看示意图,我关心的是Pin14(VDD1P8)连接。

它不应该连接到任何外部负载,请删除此网络连接,并检查示意图中其他任何地方都没有使用“LDO_3V3”网络。
C375的电容值不应超过4uF。这个47uF太高了。请在此处将电容器降至约2.2 uF:

修复后,请检查VDD1P8引脚在向VSYS提供5V电源后是否输出1.8V。