Part Number: TPSM861253
产品在进行EMC测试的时候,会出线模块 输出3.3V 到 GND 电阻 减小 烧坏,EMC 测试 接线方式 如下:电池 正负极分别通过 LISN 接入 然后接入到 PCB 上面。电源上电后,不久 电源模块开始 短路冒烟。需要帮忙确认下,故障原因以及 解决办法。
您好, 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
是否在TPSM861253EVM输入增加保护和滤波电路?
TI现有方案,请参考采用 TPSM33620-Q1 的 EMI 缓解技术