Part Number: TPSM861253
产品在进行EMC测试的时候,会出线模块 输出3.3V 到 GND 电阻 减小 烧坏,EMC 测试 接线方式 如下:电池 正负极分别通过 LISN 接入 然后接入到 PCB 上面。电源上电后,不久 电源模块开始 短路冒烟。需要帮忙确认下,故障原因以及 解决办法。
您好, 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
是否在TPSM861253EVM输入增加保护和滤波电路?
TI现有方案,请参考采用 TPSM33620-Q1 的 EMI 缓解技术
只按照 例程 放了 一个 电容,没有做保护和特殊得 滤波电路。
你好,目前没有进行 CLC 滤波,目前设计只有一个 10uF 的输入电容 ,通过 一个 62k 与 30k 分压 然后给到 EN 引脚。 PG 引脚 10kg 上拉3.3V,输出电容是 22uF。最主要的问题是 为什么会出线电源模块 短路的 故障。
跳过LISN,TPSM861253输出会短路吗?
跳过 LISN,电源模块是 正常的,不会短路。
建议监测一下LISN输出到TPSM861253的电压波形。