Part Number: BQ25792
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
您好!
我们的设备使用BQ25792+BQ28Z610来管理电源系统,在-5℃的低温充电测试中,我们发现设备很快停充了。
从log上看,BQ28Z610读出来的温度是是-5℃,BQ25792读0x3f: 0x40 是 0x2ef,经过温度换算大概是-3℃,但是0x1f 读出来是0x08,即 TS_COLD_STAT 置位,这是不对的。
硬件电路 R1=5.6kΩ,R2=29.4kΩ,热敏电阻 T0=25℃,R0=10kΩ,β=3380,温度转换参考"slua745.pdf"(TS ADC to Estimate Battery Temperature) 文档。
请帮忙分析一下,谢谢。