BQ25792: -5℃充电BQ25792提前触发TS_COLD_STAT停充

Part Number: BQ25792
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610,

您好!

我们的设备使用BQ25792+BQ28Z610来管理电源系统,在-5℃的低温充电测试中,我们发现设备很快停充了。

从log上看,BQ28Z610读出来的温度是是-5℃,BQ25792读0x3f: 0x40 是 0x2ef,经过温度换算大概是-3℃,但是0x1f 读出来是0x08,即 TS_COLD_STAT 置位,这是不对的。

硬件电路 R1=5.6kΩ,R2=29.4kΩ,热敏电阻 T0=25℃,R0=10kΩ,β=3380,温度转换参考"slua745.pdf"(TS ADC to Estimate Battery Temperature) 文档。

请帮忙分析一下,谢谢。

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    我假设你有两个热敏电阻,因为你不能将同一个热敏电阻同时连接到 BQ28 和 BQ25,因为它们对热敏电阻的偏置方式不同。

    BQ25792 不使用 ADC 的测量值来根据 TS 引脚电压启用/禁用充电。充电器的 TS 功能使用比较器和电阻分压器,如下所示:

    以下链接中的电子表格可以帮助您根据您的温度范围确定电阻分压器的尺寸。1373.BQ2579X_TS_Calc.xlsx  电子表格假设您使用的是 103AT 热敏电阻,但您的 β 值与大多数 103AT 热敏电阻略有不同。因此,您需要输入所需温度下的电阻值。  

  • 这里我想提出点疑问:
    1.BQ25792 的 TS ADC 值,即 0x3f: 0x40 位,并不能决定是否启用/禁用充电,真正决定是否启用/禁用充电的是比较器和分压器,是吗?
    2.如果读出的ADC值不能作为判断依据,我应该如何测量并判断当前比较器和电阻分压器是正确的?
    3.您回复中的图片不能正确显示,并且1373.BQ2579X_TS_Calc.xlsx表格显示无权限访问,要如何才能正常获取表格和显示图片?

  • 您好

    没错,这是一个模拟电路。您可以使用万用表测量TS和REG引脚的电压,并与数据表百分比进行比较。

    1373.BQ2579X_TS_Calc.xlsx