公司开发了一款产品,电源电路部分用到了TPS61090,方案是将电池的3.6V电压升压到4V后供给后续的GSM模块,公司测试的产品中大概有10%会出现TPS61090芯片烧毁的情况,请问烧毁的原因有哪些?TPS61090部分的电路图如下所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这么剧烈的损坏,一般可能是过压过流。
你可以先更换芯片后测试看看,如果没有过流等引起烧毁,再确认一下在应用中输入是否有过压的可能?
在做其他考虑?
另外,仅就这个批次芯片有问题吗?
Hi
这么剧烈的损坏,一般可能是过压过流。
你可以先更换芯片后测试看看,如果没有过流等引起烧毁,再确认一下在应用中输入是否有过压的可能?
在做其他考虑?
另外,仅就这个批次芯片有问题吗?
Hi
操作中,电池部分是直接插上去做启动吗?还是加上电池后启动,注意如果有可能出现前者的可能,注意输入端需要做保护。
看起来是芯片内部MOS烧掉了。
我前段时间申请5个样片,搭接电路3片烧毁,刚开始的时候还有正常电压输出,工作几分钟后电流就变得很大,其中一片Pin3、Pin4对地短路,外观无烧毁痕迹。另外两片输入端电流为几百mA(空载)。
后来layout了板,工作基本正常,但输出电压与计算结果相差很大,2V输入输出空载时输入电流高达10mA左右。
以上测试都是讲Pin10连接到Vbat。
今天收到Ti评估板,测试发现如果将Pin连接到Vbat时空载静态电流会高达30mA左右,我担心同样会被烧毁不敢长时间这样测试,Pin连接到Gnd时空载静态电流就很低。