This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61090上电后烧毁

Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

公司开发了一款产品,电源电路部分用到了TPS61090,方案是将电池的3.6V电压升压到4V后供给后续的GSM模块,公司测试的产品中大概有10%会出现TPS61090芯片烧毁的情况,请问烧毁的原因有哪些?TPS61090部分的电路图如下所示

  • 亲;这是典型ESD损伤。

  • Hi

        有没有从通过阻抗测试,哪个脚损坏?

       不良现象能否详细说明一下,测试条件是什么?

  • 这个产品是经过以前版本硬件迭代而来的,以前版本的板子电源芯片烧坏的现象很少出现,阻抗测试应该是做过的;不良现象主要就是芯片会有鼓起,具体如下图所示;电压的输出引脚1、15和16脚损坏,烧坏后直接与GND连通

  • Hi

      这么剧烈的损坏,一般可能是过压过流。

      你可以先更换芯片后测试看看,如果没有过流等引起烧毁,再确认一下在应用中输入是否有过压的可能?

      在做其他考虑?

      另外,仅就这个批次芯片有问题吗?

  • Hi

      这么剧烈的损坏,一般可能是过压过流。

      你可以先更换芯片后测试看看,如果没有过流等引起烧毁,再确认一下在应用中输入是否有过压的可能?

      在做其他考虑?

      另外,仅就这个批次芯片有问题吗?

  • Hi

      操作中,电池部分是直接插上去做启动吗?还是加上电池后启动,注意如果有可能出现前者的可能,注意输入端需要做保护。

      看起来是芯片内部MOS烧掉了。

  • 您好!

            3.6V的电池输入,时间长了电压还下降的,data sheet上的最大输入电压是5.5V,应该不会出现过压的情况吧;

    现在考虑是不是因为后续的GMS模块负载太大导致芯片的电流过大;之前批次的芯片好像这种情况的确少些,我也

    有问过我们的采购;另外,如果GSM模块的BGA封装没焊接好是不是也会引起这种情况,最开始的时候找制板厂的

    人手工焊接了几块板子,BGA封装没焊好的几块板子基本上这个芯片都挂了

  • 您好!

            电池部分是直接插上去做启动的

  • 我前段时间申请5个样片,搭接电路3片烧毁,刚开始的时候还有正常电压输出,工作几分钟后电流就变得很大,其中一片Pin3、Pin4对地短路,外观无烧毁痕迹。另外两片输入端电流为几百mA(空载)。

    后来layout了板,工作基本正常,但输出电压与计算结果相差很大,2V输入输出空载时输入电流高达10mA左右。

    以上测试都是讲Pin10连接到Vbat。

    今天收到Ti评估板,测试发现如果将Pin连接到Vbat时空载静态电流会高达30mA左右,我担心同样会被烧毁不敢长时间这样测试,Pin连接到Gnd时空载静态电流就很低。