TPS92641: 关于TPS92640模拟调光输入电压范围和COMP引脚的接法两个问题咨询

Part Number: TPS92641

1、手册中提到IADJ引脚   IADJ Clamp Voltage  2.46~2.62   Typ.2.54V  这个意思是不是IADJ的输入范围是0~2.54V? 

2、手册中提到COMP引脚通常接一个100~470nF的电容对地就行,当输出电流偏大的时候,比如10A以上,COMP引脚只是连接一个电容C到地这样是否有问题,是否需要串联一个电阻R构成Typ1型补偿这样会更稳定? 

请对上述两个问题进行答疑