Part Number: TPS92641
1、手册中提到IADJ引脚 IADJ Clamp Voltage 2.46~2.62 Typ.2.54V 这个意思是不是IADJ的输入范围是0~2.54V?
2、手册中提到COMP引脚通常接一个100~470nF的电容对地就行,当输出电流偏大的时候,比如10A以上,COMP引脚只是连接一个电容C到地这样是否有问题,是否需要串联一个电阻R构成Typ1型补偿这样会更稳定?
请对上述两个问题进行答疑
Part Number: TPS92641
1、手册中提到IADJ引脚 IADJ Clamp Voltage 2.46~2.62 Typ.2.54V 这个意思是不是IADJ的输入范围是0~2.54V?
2、手册中提到COMP引脚通常接一个100~470nF的电容对地就行,当输出电流偏大的时候,比如10A以上,COMP引脚只是连接一个电容C到地这样是否有问题,是否需要串联一个电阻R构成Typ1型补偿这样会更稳定?
请对上述两个问题进行答疑
1. 第一个问题之前有过回复,见下方链接。
2. 下方参考设计最大ILED是10A,您可以参考,技术文档部分里面的手册中的计算表格不提供。
TIDA-080008 参考设计 | 德州仪器 TI.com.cn
正常按照数据手册来做就可以,也有客户串联了电阻,但是是0ohm,您如果有顾虑,可以预留。之前也有客户反应过10A以上输出不正常的情况,一般是调整BOOT电容。
能否帮我Check一下原理图和PCB的Layout设计,在如下连接中