Part Number: BQ79600-Q1
尊敬的TI团队,你们好:
我目前正在使用BQ79600-Q1+6块BQ79718芯片采集电池数据,目前出现个问题,在寻址阶段的时候,有概率出现寻址数目不对的情况,例如当前有6块AFE芯片,但是寻址的时候只寻到了3块,当前不确定是什么原因导致的。
希望你们能提供下思路我这边去排查,例如我应该如何通过BQ79600芯片的寄存器去知晓AFE芯片的状况,或者如何判定当前AFE芯片是正常处于正常的工作状态。
期待你们的回答,谢谢
Part Number: BQ79600-Q1
尊敬的TI团队,你们好:
我目前正在使用BQ79600-Q1+6块BQ79718芯片采集电池数据,目前出现个问题,在寻址阶段的时候,有概率出现寻址数目不对的情况,例如当前有6块AFE芯片,但是寻址的时候只寻到了3块,当前不确定是什么原因导致的。
希望你们能提供下思路我这边去排查,例如我应该如何通过BQ79600芯片的寄存器去知晓AFE芯片的状况,或者如何判定当前AFE芯片是正常处于正常的工作状态。
期待你们的回答,谢谢
你好,
对于您的地址问题,检查这些故障可能会有所帮助,因为它们可能有助于确定地址问题的原因。
FTONE_DET 表示某个堆叠设备(BQ79718 之一)接收到故障并已通知桥接器。读取堆叠设备的故障寄存器有助于查看发送的是哪个或哪些故障。
FMT_ERR 表示 MCU 在未发送读取命令或接收读取响应期间出现通信问题。这可能是由于 MCU 向 bq79600 发送的命令格式不正确造成的。如果读取命令的第一个字节存在问题,也会被视为 FMT_ERR 错误。
能否提供逻辑分析仪日志?在发现故障后,您是否还发现其他问题,例如通信中断?
此致,
内特·埃斯托克