Part Number: TPS65563A
我将电容充电到300V,随后触发闪光,但是IGBT总是会在几次之后被击穿,即便是换了更高耐压的RJP5001也是一样的问题,注:我的VBAT和5V是直接短接的,以下是我的电路图:
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你好,我查看了rjp5001的手册,发现在IGBT_VCC为5V时,它无法导通至于rjp4010,我认为可能是电压太高,在测试时我将电容充到了400V测试的,而且现在我没有rjp4010了所以这个问题先不要解决,我先测试看看
好的,这个帖子先关闭,后续有问题请再提帖子