This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54201: TPS54201驱动LED,导致LED每次开关亮度都不一样

Part Number: TPS54201

LED的典型参数为   正向压降(Vf):8.7V~9.6V,正向电流100mA,  九个LED并联,芯片供电电压12V

连续的开关开关LED测试结果如下图

测量SW引脚的波形如下

可以看到两次SW波形是不一样的,然后将1和2放大看,如下图

原理图如下:

PCB的Layout如下

这个是什么原因导致的呢?因为之前出现过该问题,咨询说是PCB的Layout导致的,这个是更改后的

前贴连接

TPS54201: 两路TPS54201偶发输出电压不稳,表现为纹波特别大 - 电源管理论坛 - 电源管理 - E2E™ 设计支持