This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ24195的OTG

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请问各位专家,这个芯片的OTG,和咱们通常意义的on the go 有什么关联吗?

通常意义的:OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。

我仔细看了datasheet,看不出咱们芯片上的OTG PIN 跟上面这个概念之间有任何联系,求解释!

谢谢!

  • 这个芯片的OTG与通常意义上的on the go是一致的,只不过你提到的是数据交换的层面,而这个芯片的OTG指能量传输层面。

    OTG除了不需要固定的host来做数据交换以外,还要能够进行通过USB母线给插入的device进行供电。

  • BQ24195的电源部分实际上等效于一个双向电源,充电时buck,做OTG时boost。

    因为单节电芯只有4.2V,所以如果要OTG给其他设备通过USB供电,那么需要将4.2V升压为5V作为USB母线电压,即反向时的boost工作状态。

    以上谢谢!