Part Number: BQ78350-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, , , BQSTUDIO
背景
- BMS使用BQ78350芯片来进行电芯电压采样、均衡、电流采样、SOC计算等,BMS的MCU负责充放电、MOS控制、电池保护。
- 售后反馈SOC偏差问题,经常会从75%左右跳到7%或3%或其他值
- 售后发回了两份电池包的CAN报文数据
分析
- 最开始时,电芯电压为4.0V左右,SOC为100%【这符合电池设计】
- 放电了31Ah的容量,电芯电压在3.18V左右,SOC为75%. 而后立即跳到3%【依照容量和电压,此时实际SOC已经接近于0%】
- 两个电池包的数据都类似,充放电过程中SOC变化都很缓慢
- 产线出货时也做过充放电,此时的SOC变化速率符合预期
问题
- 这种可能是什么原因呢?
- 可以从哪些方面排查?
- 需要我这边提供哪些数据做进一步分析?
附件
- 售后从问题电池上读取到的Golden file:Golden file from issue battery.zip