Part Number: LM5137
TI 工程师您好,
我正在使用 LM5137 双通道同步降压控制器,采用两相并联单输出的方案设计大电流电池充电电路,在恒流充电模式下出现了严重的电感可闻啸叫问题,特此向您请教。
设计基本参数
芯片型号:LM5137,双通道并联单输出使用
输入电压:标称 28V
充电对象:8 串磷酸铁锂电池组,充电电压范围 20V ~ 28V 恒流40A输出
我想提问:LM5137可以给电池充电吗 如果可以需要做哪些设计
您好,
数据手册明确列出了"高压电池供电系统"(High-voltage battery system)作为其应用领域之一。
但是需要外部电路实现CC/CV控制逻辑。
关于啸叫问题,可以考虑优化开关频率或者PCB布局以及电感选择。
您可以参考WEBENCH® Power Designer以及LM5137 Quickstart Calculator
另外还提供了LM5137的参考设计,www.ti.com.cn/.../LM5137