This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5137: LM5137可以给电池充电吗

Part Number: LM5137

TI 工程师您好,
我正在使用 LM5137 双通道同步降压控制器,采用两相并联单输出的方案设计大电流电池充电电路,在恒流充电模式下出现了严重的电感可闻啸叫问题,特此向您请教。

设计基本参数
芯片型号:LM5137,双通道并联单输出使用
输入电压:标称 28V
充电对象:8 串磷酸铁锂电池组,充电电压范围 20V ~ 28V  恒流40A输出

我想提问:LM5137可以给电池充电吗    如果可以需要做哪些设计