Part Number: LMZM23601
hi
我司在使用LMZM23601SILR芯片作为负压输出的过程中遇到如下问题,希望可以获得支持;我们目前使用该芯片,输入12V,输出调整到-3V,但是发现上电时,第一次上电无法输出-3v,输出-1.5v,再次上电输出正常,我们设计的3V正压输出就是正常着;希望可以获得解答
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
您好
请通过Webench来生成官方推荐的参考设计进行核查