BQ79600-Q1: BQ79600-Q1通信时间相关问题

Part Number: BQ79600-Q1
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758B-Q1, BQ79616-Q1

您好,我们现在使用BQ79600-Q1 作为base device,BQ79758B-Q1和BQ79712B-Q1作为stack device,BQ系列设备之间通过SPI和菊花链进行通信  ,我想知道主机发送命令需要等待后多久后可以再发送下一条命令

现在我们会使用下面三种命令,请确认下我的等待的时间是否正确

①写入 

等待时间= SPI通信时间+Total wait time 250μs

 

②读取 base device 的数据

等待时间=SPI通信时间 +  tWAIT_READ_MAX

 tWAIT_READ_MAX =100μs + m*10μs 

 

③读取  stack device 的数据

等待时间=SPI通信时间 +  tWAIT_READ_MAX

 tWAIT_READ_MAX = (n-1)*3μs*2 + m*10μs + 100μs. 

 

之前的提问中我了解到3μs不是固定值,而是3us是stack设备reclock的时间,以stack芯片数据手册为准。 

但对于10μs还有疑问,回答为Byte delay (including reclocking time)的时间,B0 starts forward after the 1st byte is received.  但对应BQ79616-Q1 Daisy Chain Communications  中12μs,和公式中不同,请问具体怎么得到该时间,实际应该参考什么资料才能确保等待了足够的时间

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    10μs/byte 是 Base device (BQ79600-Q1) 的 Byte delay(包括 reclocking time)
    这是 Base device 转发每个字节到 SPI 接口所需的时间


    12μs/byte 是 Stack device (BQ79616-Q1, BQ79758B-Q1等) 的 Byte delay
    这个时间包括:
    接收上一个设备的数据
    Reclocking 处理
    转发到下一个设备