Part Number: BQ25616
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M





你好!最近使用BQ25616,发现按规格书给出的 ICHG = KICHG/RICHG计算出来和实际使用对不上。麻烦确认一下,使用你们的测试板也是不对。
上图使用的是3.7V锂电池,充满电4.2V。电容容量为2000MAH。
ICHG接电阻510R按计算充电电流应该为1.3A的 ,实际是0.98A左右。我还使用过其它的电阻值计算,和实际的不符(845R电阻,实际是0.73A). VBUS引脚=4.77V、VBAT引脚=3.73V、VSYS=3.75V
以上测试是没有接负载,只是确认充电功能。