电源部分原理图见下图:
1、参考TI官网AM335X做了一个核心板:AM3354BZCZA100+DDR3+TPS69510A3+NANDFLASH;
2、板子贴片回来后,对电源做了测量(带负载):VDD_CORE=1.1V,VDD_MPU=1.1V,VDD_DDR=0.8V(DDR电压我把负载断开后测量为1.8V);
但是根据芯片手册,需要电压:VDD_CORE=1.1V,VDD_MPU=1.32V,VDD_DDR=1.5V;
除了这两路DC-DC输出不对,其他LDO的输出都符合要求;
硬件设置 Boot[1:0]=10;
相当于手上是一块裸板的核心板,电压不对的情况从SD卡启动时,串口显示boot from SD card,然后就没反应了,看大家说这个电源芯片在这种情况下改不到REG来配置电压,I2C现在应该也用不到;
请问TI大哥们,我现在应该怎么着手调节电压啊 ?求大家指教,谢谢了!!!