按照TI提供的TMDSEVM6678Lx_EVM_REV_3_0_DSN设计了一块TMS320C6678的板子, 使用UCD9222+UCD7242为TMS320C6678供电,电源模块原理图与开发板相同。通过USB-to-GPIO 把板卡和PC连接以后,导入TI提供的《TMDXEVM6678L_UCD9222_16May11_ver5.xml》后,通过软件Fusion Design Online 观测,并使用软件控制电源的开启,两路电源正常工作。
但是通过FPGA控制电源开启及DSP复位启动的时候,CVDD这一路出现FLT报错,VCC1.0这一路工作正常,判断FLT是过流导致的。但是有微小的几率会正常启动,工作电流为1.1A左右,电流并不大,那触发FLT的原因是什么呢?如何进行下一步的调测呢?请各位帮忙分析下原因,谢谢了。