您好!
电池为18650 3400mAh锂电池,电池充电的时候,需要从设备上取下来然后使用充电器(电源适配器)或者是笔记本的USB Host接口,
我选择的充电IC为bq24296m,遇到的问题是:
1、当充电的时候,怎么判断充电来源是电源适配器还是USB Host,根据来源来选择充电电流
2、该芯片没有电量计功能吗?需要外部接电量计,然后通过I2C告诉我设备的主控?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Curly Li 您好!
感谢您的支持!
1、请问没有D+/D-引脚的芯片是怎么判断是适配器还是USB Host?比如小米的移动电源使用的bq24195也是不带D+/D-的,他是怎么实现的?
2、bq24295的boost模式,那个引脚输出5V DC,这个时候会影响VSYS的输出吗?
非常感谢!
Hi 杨工,
1. D+/D-的识别可以参见附件的说明.
2. BQ24295工作在Boost模式时,5V 输出和VSYS都是通过电池供电的, VSYS电压基本等于电池电压.不会有影响。
如果有回答你的问题请确认,谢谢.
Curly Li,您好!
再次感谢您的回复
1、附件中D+/D-检测是用于充电器(Charger)这一侧的吧?而不是移动电源侧的吧?
详细的关于BQ24295如何通过D+/D-来识别适配器还是USB Host可以查看DS第 17页.
Curly Li 您好!
BQ24295 我知道怎么检测的,我说的是像BQ24195这样的IC是怎么做到的?
谢谢!
BQ24195和BQ24295的原理一样,见BQ24195 DS第 13页有详细的描述.