Other Parts Discussed in Thread: TPS61085
输入3.8V,根据参考电路,R1取54.9K,R2取18.2K,计算输出应该是5V,但是输出等于输入,只有3.8V
当输入5V时,输出也是5V
我也不确定买的到底是不是正品,请问正品丝印怎样的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085
输入3.8V,根据参考电路,R1取54.9K,R2取18.2K,计算输出应该是5V,但是输出等于输入,只有3.8V
当输入5V时,输出也是5V
我也不确定买的到底是不是正品,请问正品丝印怎样的?
您可以到TI网站上申请免费样片:www.ti.com.cn/.../homepage.tsp
判定芯片质量的标准是供货渠道,在TI授权代理商处购买的芯片质量有保障,其他处特别是电子市场,很可能出现问题。
首先您需要确认您的电路,参照datasheet第一页的电路图,电感,二极管连接正确,输入输出电容都是必须的等等。
layout上参考EVM板: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第六页。
正常而言即便芯片不动作,输入电压因为二极管压降,输出电压应该略微低于输入电压,请检查一下SW脚是否有振荡?
电感和comp端的电阻和电容该怎么取值,我电感用的6.8uh,comp端电阻13K,电容3.3nf,应该可以的吧
是差不多有0.2V左右的压降,我没示波器,没法看SW脚振荡,量测电压是3.8V!
关于参数选择, 您能否具体说一下您的规格: 输入电压范围(3.8V?),输出电压5V?, 满载输出电流?
相关设计需要明确这些参数,才能确认外围搭配。
Xiuhua,
关于TPS61085的外围器件的设计,可以参考TPS61085的用户指南www.ti.com/.../slvu265a
或者下载switcherpro软件进行设计:www.ti.com.cn/.../switcherpro
采用switcherpro软件设计,参数是正确的, 可以参考。见附件。
按照您的参数设计,输出电流到达1A时,switcher电流达到2.03A,超过电流限制。(实际上芯片的保护点是2~3.2A,所以几乎都可以达到2A), 这个设计可以用。
您也可以稍微调高一点输入电压,例如2.8V~4.2V,或者将电感增加到3.3uF,这样MOS的电流就不会达到2A.
7脚接地,只是选择了650kHz的频率,后接Vin则是选择1.2MHz的频率,使用后则因为频率比较高,电感的ripple电流比较小,可以实现更大的输出电流。