最近用TPS65251设计了一个电路,BUCK1输出3.3V,BUCK2输出5V。
板子回来后调试发现两路输出的带负载能力都很小,粗略估计不足500MA。
板子是双面板,电感用的是WE的744311470。附件是原理图和PCB的TOP层和BOTTOM层。
说下调试的情况:
1、5V输入时BUCK1输出3.42V,BUCK2输出5.00V,纹波200mV;
2、12V输入是BUCK1输出3.38V,BUCK2输出4.67V,纹波200mV;
3、更换调整开关频率的电阻(390K改成215K)后,不管输入是5V还是12V,两路输出都接近设计值。