上周通过发邮件给“德州仪器亚太区客户支持中心”得到的回复说,该芯片是管控芯片,只能联系当地技术支持团队。
现在把问题发到这里,需要你确认一下
1、VUBS与PMID从芯片内部好像是短路的感觉的,电压都是一样会一起变化的????
2、现在硬件把PSEL做了下拉即低电平,为什么它还会进入OTG状态(从状态寄存REG0B获取的),进入OTG的状态条件是什么啊????
3、芯片在对电池充电时,是不是芯片也能同时升压,对负载供电?
4、芯片是否有记忆功能,掉电存保一些状态??
5、看门狗是监控芯片内部的MCU,还是指I2C接口啊??
6、芯片默认配置,然后从VBUS供上电,装上电池(只有3.7V锂电池的,满时为4.2V)是不是就能进入状态啊??