This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25869芯片有时不能进入充电状态

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

上周通过发邮件给“德州仪器亚太区客户支持中心”得到的回复说,该芯片是管控芯片,只能联系当地技术支持团队。

现在把问题发到这里,需要你确认一下
1、VUBS与PMID从芯片内部好像是短路的感觉的,电压都是一样会一起变化的????
2、现在硬件把PSEL做了下拉即低电平,为什么它还会进入OTG状态(从状态寄存REG0B获取的),进入OTG的状态条件是什么啊????
3、芯片在对电池充电时,是不是芯片也能同时升压,对负载供电?
4、芯片是否有记忆功能,掉电存保一些状态??
5、看门狗是监控芯片内部的MCU,还是指I2C接口啊??

6、芯片默认配置,然后从VBUS供上电,装上电池(只有3.7V锂电池的,满时为4.2V)是不是就能进入状态啊??



原理图BQ25869.pdf
  • Hi,

      回复如下

    1. VBUS和PMID内部是通过一个NMOS管连在一起;

    2.进入OTG模式的是OTG=1,并且寄存器CON_FIG=1;

    3.不能同时充电又升压,因为充电Buck和升压Boost 都是通过外部电感和内部的MOSFET来实现,不能同时使用;

    4.BQ25896只是一个Slave,掉电之后需要MCU重新给寄存器进行配置,否则按照默认值进行工作;

    5.定时给芯片喂狗是防止程序跑偏;

    6.BQ25896的电池充满电压的默认值4.208v

  • 谢谢回复。

    现在遇到一个这样现象,你帮我看一下是怎么回事:

    如果USB接电源适配器供电,那么就会进入充电状态,此时把USB适配器去掉,就会退出冲电状态,进入升压状态,,然后再接上电源适配器,就不会再进入充电状态了