This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ24650充电状态指示的疑问

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

参照DATASHEET做的太阳能充电板,选用的太阳能板开路电压21.6V,最大功率电压18V,MPPT设置在16.8V,当光线不足时(太阳能电池板电压<16.8V),在不接入电池的情况下,充电指示灯会亮起,现在做了几个板子,有的板子是“充电中”指示灯亮起,有的是“充电中”和“充电完成”指示灯都亮起,所以想问下这样是不是正常的,BQ24650的充电状态指示的内部逻辑是什么样的?谢谢!

  • Bq24650 指示灯逻辑如下:

    你当前的现象从逻辑上来看显然是不正常的,但是实际上你要确认下当前Charger是否是有真实工作,同时输出电容的大小也会影响IC的判断,因为较大的电容在某种程度上也等效于电池,因此减小输出电容看看现象是否会有不一样,定位出问题的根本原因!

  • 谢谢您的回答!

    我现在接上电池之后指示灯的状态还是跟之前一样,将万用表串进输出回路,测试无电流。因为今天阴天,太阳不好,太阳能电池板开路电压和设置的MPPT电压比较接近了,请问状态指示灯引脚的电平是否与MPPT设置有关系呢?

  • 当然有关系了!因为触发到MPPT电压点会自动降低充电电流甚至停止充电,所以和指示灯会有关联。另外你可以直接用个输出电压可调的直流电源来模拟你的太阳能板输出,这样你调试起来可能效率会更高些,而且方便及时验证你的任何想法,而不会受制于太阳!^_^

  • 触发到MPPT停止充电的话就会触发充电完成状态输出是吗?

    好的,我用稳压源测试下,有问题再请教

  • 问题已经找到,是将状态指示灯引脚接到了MCU的IO,由于此处上拉到了PV+,两者之间存在压降才导致状态指示灯不正常。