Other Parts Discussed in Thread: TPS92510, TPS62160, LM3414, TPS92512
最近选择了TPS92510做白光LED(3.2V@1A)的驱动,之前设想是通过PWM调节LED亮度,看到TPS92510是恒流源,而且PWM可以调节线性输出,觉得挺适合。但是实际用了以后发现不能满足使用条件, 如下图,PWM调节后,用CMOS采集LED照明的目标,忽亮忽暗。
我想咨询一下,
1.有没有芯片可以实现PWM对输出电流的完全线性调节,即比如TPS92510,PWM占空比为100%时,VSENSE=200mV,而PWM占空比为50%时,VSENSE=100mV。在PWM调节过程中,输出电压没有变化。
2.TPS92510如图上面标调光方法有PWM和模拟信号两种,我想知道TPS92510如何通过模拟信号调光?如果可行,我可以将PWM信号先通过积分或者DA转换成模拟信号