我安装了MTHCAD14,也按求LOG了数据,在TI官网下载了chemselect_cont.mcd应用,但是不知道怎么用,好像chemselect_cont.mcd里要填一些数据,却不知道填怎么填,好像有些也是不用填的

,我用下载chemselect_cont.mcd时自带的数进行计算也不成功,有不有哪位大神能帮忙教我一下,或者给个详细资料什么的,我的QQ号是1453979759
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,现在TI提供了一个网络上传的工具,可以把你们的数据上传到TI的服务器,然后在很短的时间之内,TI的网络会把结果发送到你的邮箱,这个方法是最佳的,因为它的ID库是最新的。
从网络上下载的这个工具,它的ID库需要人为的更新才可以,不过你下载的时候应该同时就是一个pdf的使用手册。
请使用如下的连接进行计算:
http://www.ti.com/tool/GPCCHEM?keyMatch=GPC&tisearch=Search-EN-Everything
建议用官网的上传工具,
不过用这个mcd工具也可以,基本上将你圈的地方改为你的log数据的对用电压, 电流,温度的列数, (从0开始数)
然后将EVSEformat , Arbin columns assignment 的重复的定义都删掉,
然后找到,A矩阵的定义的文件路劲选择的地方,右键属性,重新选择你的log文件的位置,选择好文件起始行数,
导入log,如果log没有问题,
按Ctrl+F9,就可以得到结果。
如果log格式或者数据记录有中断或者电流不连续,需要手动处理以下log文件。
Richard Tang :
你好!感谢你的帮助,你所说网终上传工具我在TI网站没有找到,能给我一个下载的链接吗?
Richard Tang:
感 谢你的帮助,虽然MATHCAD还是用不好,但上传工具确实好用,谢谢!
1,上传工具我没用过,应该是今年才出来的。 你把你的如何用测试电池设备,或者battery management system (bqstudio), log出单个电芯的charge / relaxation / discharge /relaxation (满充,静置,放空,静置) 数据, 再生成什么文件,打包,如何Upload (上传)给TI,最后官网什么时候 给你反馈 report,让你得到the best chemical ID ,具体步骤写出来,把你的摸索的劳动成果给其他人也分享一下。
2,Mathcad 的计算方式是 以前用bq evaluation software一些产品资料配套发布的,比如你去找BQ20Z75-180软件,里面就有个marhcad chemistry selection tool。下载下来是个文件夹,包括:
一个excel 格式的CHEM-IDL列表(供你查看各个品牌电池的CHEM-ID对应的号);
一个excel文件的example (这个最重要,是一个电池log数据的例子,让你自己电池的log数据替换掉里面的数据就是将要计算对象,新的数据替换后,里面的曲线也会跟着改变,注意观察就知道了);
一个mathcad计算文件(等你的example被替换成新的log数据后,直接点击进去,Ctrl+F9,就开始计算那个更新后的example了,大约15分钟后,就出best CHEM-ID了,log数据替换进去前 注意单位,很多人把电压,电流搞成m级别的,又没注意看,死活算不出来)
一个chemdat(这个是经常更新的,注意下载最新的替换进去)