This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

chemselect_cont.mcd的使用方法

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

我安装了MTHCAD14,也按求LOG了数据,在TI官网下载了chemselect_cont.mcd应用,但是不知道怎么用,好像chemselect_cont.mcd里要填一些数据,却不知道填怎么填,好像有些也是不用填的

  ,我用下载chemselect_cont.mcd时自带的数进行计算也不成功,有不有哪位大神能帮忙教我一下,或者给个详细资料什么的,我的QQ号是1453979759

  • 你好,现在TI提供了一个网络上传的工具,可以把你们的数据上传到TI的服务器,然后在很短的时间之内,TI的网络会把结果发送到你的邮箱,这个方法是最佳的,因为它的ID库是最新的。

    从网络上下载的这个工具,它的ID库需要人为的更新才可以,不过你下载的时候应该同时就是一个pdf的使用手册。

    请使用如下的连接进行计算:

    http://www.ti.com/tool/GPCCHEM?keyMatch=GPC&tisearch=Search-EN-Everything

  • 建议用官网的上传工具,

    不过用这个mcd工具也可以,基本上将你圈的地方改为你的log数据的对用电压, 电流,温度的列数, (从0开始数)

    然后将EVSEformat , Arbin columns assignment 的重复的定义都删掉,

    然后找到,A矩阵的定义的文件路劲选择的地方,右键属性,重新选择你的log文件的位置,选择好文件起始行数,

    导入log,如果log没有问题,

    按Ctrl+F9,就可以得到结果。

    如果log格式或者数据记录有中断或者电流不连续,需要手动处理以下log文件。

  • Richard Tang :

                   你好!感谢你的帮助,你所说网终上传工具我在TI网站没有找到,能给我一个下载的链接吗?

  • Wang Cheng :

                你好!感 谢你的帮忙,我按照你教我的方法使用他自带的chemselect_cont_Arbin_exaple.xls例子,将相应的数据输入进去了,但是没有算出结果,我想肯定还哪个地方我填的不对,如下图:

  • 你把你log的数据发给我 试试。满充静置2h ,0.2C放空,静置5h 的数据,log 间隔4S,这些数据一定要准确,

  • 你好!

           感谢你的帮助,LOG数据已上传,详见附件。

    5200.zip
  • 我看了附件,你怎么搞的是电池组的log数据。  要用一个没用过的 单只电芯,跟循环学习步骤是一样的。 最好使用分容柜log数据,芯片采集出来的数据没有分容柜准确。

  • chunqi zeng:

                 感谢你的帮助,我现在用了在线处理的方法感觉很好用,谢谢!

  • Richard Tang:

                  感 谢你的帮助,虽然MATHCAD还是用不好,但上传工具确实好用,谢谢!

  • 感谢你的回复,我试了好多久MCD都算不出结果,但上传工具给我返回了ID,感谢你的帮助,如果能再详细一点告诉我MCD的具体参数应用方法那就更好了!

  • 1,上传工具我没用过,应该是今年才出来的。 你把你的如何用测试电池设备,或者battery management system (bqstudio), log出单个电芯的charge / relaxation / discharge /relaxation (满充,静置,放空,静置) 数据, 再生成什么文件,打包,如何Upload (上传)给TI,最后官网什么时候 给你反馈  report,让你得到the best chemical ID ,具体步骤写出来,把你的摸索的劳动成果给其他人也分享一下。

    2,Mathcad 的计算方式是 以前用bq evaluation software一些产品资料配套发布的,比如你去找BQ20Z75-180软件,里面就有个marhcad chemistry selection tool。下载下来是个文件夹,包括:

    一个excel 格式的CHEM-IDL列表(供你查看各个品牌电池的CHEM-ID对应的号);

    一个excel文件的example (这个最重要,是一个电池log数据的例子,让你自己电池的log数据替换掉里面的数据就是将要计算对象,新的数据替换后,里面的曲线也会跟着改变,注意观察就知道了);

    一个mathcad计算文件(等你的example被替换成新的log数据后,直接点击进去,Ctrl+F9,就开始计算那个更新后的example了,大约15分钟后,就出best CHEM-ID了,log数据替换进去前 注意单位,很多人把电压,电流搞成m级别的,又没注意看,死活算不出来)

    一个chemdat(这个是经常更新的,注意下载最新的替换进去)

  • zeng 工

        能不能发一份最新的CHEMDAT到给我呢?304520645@qq.com。最近在开发电量计,万分感激。

  • 你是要计算工具chemselect文件还是chemID update软件(BQEW使用的)。这些在官网上都能下载,我的不是最新。

  • zeng 工

    我需要的是计算工具chemselect文件,我找了好久都没有找到,麻烦给个链接。谢谢了。

  • http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ20Z75-V180/toolssoftware

    一般老的阻抗跟踪芯片官网资料都有附带。

  • 请问一下网络上传的工具怎么获取呢?麻烦给一个链接呢