我们在测试TPS54561时遇到以下问题,请指教,谢谢!
1.试TPS54561白盒应力IC Fa‘il(SS脚应力测试波形有周期性的尖峰,满载明显大于空载。尖峰值大于SS的最大规格值(datasheet标注最大值3V)。)还请帮忙分析下原因和风险,目前是3.2V,客户想知道会不会有问题,要给终端客户答复。
a.输入8VDC,输出5V2A
b.输入36VDC,输出5V2A
2.目前此项目在调试过程中发现,输出下电开始的时候有一次振荡,下电完成后输出还有重启的迹象:
a. 输出下电开始的时候有很大的几率有一次振荡,目前改动boot-sw电容 C303到0.33uF有一定效果,但是高温85℃测试还是有一定几率出现,请帮忙看下什么原因,继续加大C303会不会有其他隐患
b. 下电完成后输出还有重启的迹象,目前加大假负载R263=560Ω,有改善,能否帮忙看看是什么原因。