Hi sir,
请问关于UCC28740 串接于 CS Pin 上的RLC的作用为何(好像关系到很多参数的调整),
对于规格书的解说有点困惑, 可以再帮我解说一下吗 ? 谢谢.
-----------------------------------------------------------------------20160916------------------------------------
因为目前遇到一个音频噪声的问题,原因在于我的频率抖动产生的差频在落在6kHz时左右,
目前尝试调整RCS电阻,以及感量希望把频率往上提升,
但是RCS阻值与OCP点成反比,太大的RCS将会不符合我的OCP点,
所以才会提出RLC的变化是否会影响OCP频率点。
設計為5V/3A, 9V/2A
NPS = 12
NPA = 5.14
Lp = 500uH , 预计将会由500uH更改为300uH
32k Hz @VAC110, 5V/3A
46k Hz @VAC110, 5V/3A