1.bq30z55可以使用满充电流设置吗?当电流达到满充时是否可以关断充电呢?
a.满充 是否是在Advanced Charge Algorithm中
这里设置?试过无效。
b.在Settings设置了
CHGC位。在protections中设置
,也无效。
两者都无效,那该如何设置呢?上面两者又是啥意思呢
2.是否可以设置预充电流呢?
设置其中的Current Low 由2000mA为20mA不行。其中PCHG设置为01
.
3.关于充电短路设置和放电保护设置里面的电压值是哪两点的电压值呢?SRP和SRN之间的电压值?还是 其他的呢?