This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ30Z55 使用问题



1.bq30z55可以使用满充电流设置吗?当电流达到满充时是否可以关断充电呢?

  a.满充 是否是在Advanced   Charge   Algorithm中 这里设置?试过无效。

  b.在Settings设置了 CHGC位。在protections中设置  ,也无效。

两者都无效,那该如何设置呢?上面两者又是啥意思呢

2.是否可以设置预充电流呢?

 

设置其中的Current Low 由2000mA为20mA不行。其中PCHG设置为01 .

3.关于充电短路设置和放电保护设置里面的电压值是哪两点的电压值呢?SRP和SRN之间的电压值?还是 其他的呢?

  • 1. 在chargingconfiguration中可以配置CHGFET

    2.预充电流由外部的charger或者预充电电阻的大小决定,电量计会根据配置告诉主机现在是否需要预充电而已。

    3. 是SRP SRN之间的电压。

    • 在chargingconfiguration中配置CHGFET时,当锂电池电压降低到2V以下,接上充电器后会以大电流(4A)充电,迅速拉高电池电压,这样会对电池造成损害吗?以前使用 internal Precharge FET时(但看文档配置成该模式时对bq30z55-r3无效),有可能接上去电池电压会以十几mA的电流慢慢拉上来,但是有的并不能拉上来,需要我们拆机强充。

  • 低压电芯用大电流强冲会很危险。 基本电芯生产商也会在他们规格书表明这样是不行的。

    预充电功能,就要看设计的保护板是否有这个功能了。

  • 1.BQ30Z55长时间没有充放电,也没有跟主机通信时,会自动进入休眠模式或者关断模式吗?

    2.是否可以通过主机给BQ30Z55发送命令来控制CHG和DSG两个引脚的高低呢?如果可以,怎么样控制呢?

    3.

    写两字节命令在主机中如何实现呢?比如说要给BQ30Z55发送休眠的命令是否可以连续发送0x00,0x00,0x11给BQ30Z55呢?