This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

chemistry selection test大约需要多长时间?



文档里说this is the most time-consuming option

根据经验,这个大约用几个小时呢?

  • 你说的是chenistry ID选择以后需要做一个完整的电芯学习过程。

    整个过程参考如下, 时间大概要14h左右。

    A、确认已经设置好相关的参数以及进行校准和CHEM_ID选择才可以进行此步骤,发送命令0x41复位,导出DFI文件或者SENC文件备用

    B、准备好一个放空的电芯(电压在3.0V-3.3V),静置5小时

    C、连接板,发送0x0021命令使能IT算法,建议自动记录Data RAM数据(4s间隔)Data FLash数据(10分钟间隔)

    D、按照正常充电过程将电池充饱,然后静置2小时,再按照0.2C电流进行放电到截止电压,再静置5小时,确保update status的数值为0x06

    E、导出DataFlash的gg文件,用记事本打开修改Update Status为0x02,Cycle Count为0

    F、导入之前备份的DFI或者senc文件,然后再写入修改后的gg文件

    G、生成DFI,dffs文件

    可以参考Achieving The Successful Learning Cycle 地址如下:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua597/slua597.pdf

  • 谢谢,帮助很大。有几个疑问想咨询下:

    A   每个CHEM_ID对应一个SENC文件吗?

    B   我要做的电池是4S4P,是不是要用16节电芯,组成4S4P来进行?

    D    如果确实是要用4S4P来进行,一节电芯是2500mAh,那4P是10000mAh,0.2C电流就是用2.5A放电?

    从您过去的解答中学习到,gg文件是参数、dfi是gg+隐藏参数、那senc文件和dffs文件是什么呢?

  • chem_ID,cell type一样的可以用一个senc文件

    4S4P=4个cell并联是一串,4串的电池包

    容量是10000mAh的电池,0.2C=2A

    DFI = DFFS, DFI是以前BQEASY用的,battery management studio用的是DFFS文件。

    SENC= DFI + firmware

  • 谢谢,一下就明白了。

    步骤A里,导出DFI或SENC备用,说明进行循环学习前,SENC已经是对应chemID的SENC了,是这样吗?

    是不是进行完BQEASY第四步chemistry的选择,电量计里面的SENC已经变成了相应chemID对应的固件?

  • 是的,导出的senc包含已经选择的CHEM_ID

  • 也就是把电芯串并联以后再进行chem id的充放电?