1、請問公式中的s代表的是什麼?
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是控制理论或电路理论中对频率函数的一个描述符号。
比如:一般情况下。电容为C, 但在频率函数描述,则为1/(C*s)
请问您上述计算中3.3mohm那个对应的是哪一个芯片(datasheet)?
这个3.33mohm应该是错误的,公式65里面的73应该是公式64中的97才对,那么这个数值应该是4.3mohm,可以参考TPS40057的数据手册。www.ti.com/.../tps40057.pdf
见TPS40057 datasheet: www.ti.com/.../tps40057.pdf 第二十四页计算:
1/(8*97uF*300K)=4.3mohm
TPS40057 datasheet 22页的公式47-49计算是依据上臂MOS最小导通时间来推算出来的最大频率,事实上驱动频率还受到芯片功耗或者说是温度的影响,见datasheet第20~21页第46式的计算,所以实际上还与MOS的选取相关。
类似TPS40057 推荐的频率范围是300~500kHz, 频率过高会造成过高的功耗,影响效率,频率过低,会造成电感选择过大,输出动态反应差。
您可以下载TI的仿真软件SwitcherPro仿真,附件是按照您的参数,并且输出5A得到仿真的电路图,频率选择300kHz, 效率最高可以达到97%, 见附件。
顺序上,也可以先通过上臂MOS最小导通时间来推算出来的最大频率,然后选择频率,再来确定电感。