Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
近期用tps54302做一电源,输入24V,输出12V/2.2A,上电后电压迅速向上漂移,tps54302也很烫,以至于在tps54302上贴装一块1平方厘米大小的散热片依旧感觉很烫。
不知此芯片热损耗如何计算?如何解决此问题?反馈电阻需要选择低温漂电阻吗?pcb板的布线是按照推荐方式布局的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
近期用tps54302做一电源,输入24V,输出12V/2.2A,上电后电压迅速向上漂移,tps54302也很烫,以至于在tps54302上贴装一块1平方厘米大小的散热片依旧感觉很烫。
不知此芯片热损耗如何计算?如何解决此问题?反馈电阻需要选择低温漂电阻吗?pcb板的布线是按照推荐方式布局的。
可以计算一下效率,看损耗了多少W,如果效率设计比较低的话,会比较烫,建议使用外置MOS或者增加PCB铺铜面积和铜厚。
Hi
虽然这款芯片是同步芯片效率比较高,但是热阻比较高,所以芯片发烫或是正常(用TI webench仿真效率95%,热阻60℃/W, 温度都在110℃左右。)
所以建议您采用Junction-to-case等方式,降低热阻。或者选择其他封装,热阻相对比较小的芯片。
Hi
另外您提到输出电压迅速上漂,都超过规格吗? 还是不稳定?
建议参考datasheet的layout, 因为如果是不稳定,或许与layout有关。
另外负载中有电机,尽管功率小,还是需要把电流的裕量做大一点,特别注意一下layout.
Hi
这类芯片内置MOS, 效率不好计算,建议用TI Webench在线仿真, 功能超级强大,电路,效率,温升等参数都可以得到。
电阻并不需要强调低温漂,这个不是影响因素,因为走线较小,传到电阻上的温度并不高。