This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源LM5119

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

我用LM5119做了一个5V、9A的电源,输入电压是12v-20V,为啥输入电压大于16.5V时电压就稳不住了,又做了一个9V、5A的电源就没问题效果很好,参数都是用官网给的,这是啥原因。

  • 同一套电路,有时好有时有问题,大部分情况是layout的问题。电源的问题,超过一半是来源于不良layout,好的原理图离完美运行的电路还相差一条长江。

  • 我做9V、5A效果很好,做5V、9A的就有问题,这是layout的原因吗?

  • Hi

       buck电路,在输入电压越高时,电感峰值电流越大,layout如果不好,一些寄生参数的影响就比较大,容易造成不稳定,甚至带载能力偏低。

       建议比较一下两者的layout, 特别是功率回路。

  • 这款芯片我也遇到了问题,上电之后SW1与HO1管脚之间LO1与CS1之间均是导通的,我开始以为是MOS管坏了,我把MOS管直接去掉之后再测还是一样的结果,我想请问这是什么原因,所有的参数都是按照系统工具生成的参数

  • 你好,

    输出不稳定是什么情况,是大小波还是什么

x 出现错误。请重试或与管理员联系。