我用LM5119做了一个5V、9A的电源,输入电压是12v-20V,为啥输入电压大于16.5V时电压就稳不住了,又做了一个9V、5A的电源就没问题效果很好,参数都是用官网给的,这是啥原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用LM5119做了一个5V、9A的电源,输入电压是12v-20V,为啥输入电压大于16.5V时电压就稳不住了,又做了一个9V、5A的电源就没问题效果很好,参数都是用官网给的,这是啥原因。
同一套电路,有时好有时有问题,大部分情况是layout的问题。电源的问题,超过一半是来源于不良layout,好的原理图离完美运行的电路还相差一条长江。
我做9V、5A效果很好,做5V、9A的就有问题,这是layout的原因吗?
Hi
buck电路,在输入电压越高时,电感峰值电流越大,layout如果不好,一些寄生参数的影响就比较大,容易造成不稳定,甚至带载能力偏低。
建议比较一下两者的layout, 特别是功率回路。