BQEVSW 显示通讯终止,有没有遇到过的大神
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不知道如何发帖!借贵地一问!望解答,急切!!!
我用的bq27520 G4 在新电池循环学习校准时 用的
里面的化学ID部分 chemistry ver .279
这里面的电芯型号明显比较少
我在校准的时候很难找到对应的ID
请问该如何来更新这个ID库
或者 一个新的软件 bqstudio 这个里面能找到我对应的电芯id 但是这个软件我却不知道如何能做出一套完整的循环学习校准,并生成可以量产用的bqfs,dffs文件
建议你用battery management studio
参考user's guide
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu426b/sluu426b.pdf
• bqStudio Chemistry 数据库更新说明:
1. 下载“bqStudio Chemistry Updater”文件*.zip
2. 将支持 Impedance Track(IT) 的监测计连接到 PC 并打开 Battery Management Studio(bqStudio)。bqStudio 必须自动检测监测计。或者,从选择列表中选择支持 Impedance Track 的监测计。
3. 从 bqStudio 的“Help”菜单中选择“Update Chemistry”。当出现提示时,将 bqStudio 指向下载的 zip 文件。成功更新后,将显示一则确认消息。
4.将解压后的chemistry文件夹,复制到安装目录下(举例D:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry)
数据库下载地址:http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ27520-G4/toolssoftware
hi
谢谢提供帮助
再请教下
在校准电池过程中,以执行到第5步
进入5C步骤 时 ,user's guide上是
5C更新Ra table,Qmax,cycle count and Update Status to gauge是在learning 完成以后自己更新的。
(5C) Reset Gauge 就是重置电量计,下reset command就可以。
在golden image 导出量产文件
hi;
您好;谢谢解答
我差不多已经成功的生成了电量计文件。
现在还有一些疑问,请帮忙下,我现在做的是一款平板,之前我们烧写电量计文件时 ,在平板启动后进入系统,通过调用 一个 BQtool的工具命令,可以直接将量产文件烧写到主板上的 BQ27520-g4, 之前我们一直烧写的是bq.fs文件。后来发现一个现象就是,接充电器和不接充电器的两种情况下,烧写同一个电量计文件后,从27520的寄存器读出的数据有较大差异,主要体现在容量的百分比上。现在我们就统一在充满电(充电芯片主动停止后,充电芯片是bq24192)不接外部适配器时烧写电量计文件。这样是否最准确?或是还有其他考虑。
第2:以前我用bqevsw做循环学习时,充满电这一步,电池充满时,FC是会主动置1的,
现在这个bqstudio软件,我尝试了两次,充满,8000mAH的电池,涓流已经小到30ma了,FC仍然未被置1,但是貌似继续执行之后的放电操作,导出电量计文件也成功了!这个状态位可以忽略吗?或是说我哪一个参数设置错误?
谢谢