This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有遇到这种情况的吗?进来看下呢

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, BQ27520-G4, BQ24192

 

BQEVSW 显示通讯终止,有没有遇到过的大神

  • 检查下上拉电阻供电和连接线。

  • 不知道如何发帖!借贵地一问!望解答,急切!!!

    我用的bq27520 G4 在新电池循环学习校准时 用的

    bq Evaluation Software (bqEVSW) v0.09.92 

    里面的化学ID部分 chemistry ver .279 

    这里面的电芯型号明显比较少

    我在校准的时候很难找到对应的ID

    请问该如何来更新这个ID库

    或者 一个新的软件 bqstudio 这个里面能找到我对应的电芯id 但是这个软件我却不知道如何能做出一套完整的循环学习校准,并生成可以量产用的bqfs,dffs文件

  • 建议你用battery management studio

    参考user's guide

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu426b/sluu426b.pdf

  • • bqStudio Chemistry 数据库更新说明:
    1. 下载“bqStudio Chemistry Updater”文件*.zip
    2. 将支持 Impedance Track(IT) 的监测计连接到 PC 并打开 Battery Management Studio(bqStudio)。bqStudio 必须自动检测监测计。或者,从选择列表中选择支持 Impedance Track 的监测计。
    3. 从 bqStudio 的“Help”菜单中选择“Update Chemistry”。当出现提示时,将 bqStudio 指向下载的 zip 文件。成功更新后,将显示一则确认消息。
    4.将解压后的chemistry文件夹,复制到安装目录下(举例D:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry)

    数据库下载地址:http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ27520-G4/toolssoftware

  • 谢谢 我先试试

  • hi

    谢谢提供帮助

    再请教下

    在校准电池过程中,以执行到第5步

    进入5C步骤 时 ,user's guide上是

    (5C) Write Ra Table, Qmax, Cycle
    Count and Update Status to gauge
    请问这一步如何执行,之前我用bqEVSW时,循环学习的每一步都有一个按键,不如放空后5小时,点一下相应的按键,充满后2小时,再按一下,最后执行完后是点击 “Update Golden pack” 它才会生成一个完整的文件在bq27520芯片里面,然后我可以导出来,烧到其它量产的主板上去。
    现在这个 5c 这一步我应该怎么写入它提到的这几个值,并更新电量计 是怎样一个指令。
    紧接着的一步是  (5C) Reset Gauge
    这时候重置电量计?
    再导出相应的所有文件?
    麻烦有个详细的指导,现在这种cycle电池中,有点茫然。
    谢谢!
  • 5C更新Ra table,Qmax,cycle count and Update Status to gauge是在learning 完成以后自己更新的。

    (5C) Reset Gauge 就是重置电量计,下reset command就可以。

     在golden image 导出量产文件

  • hi;

    您好;谢谢解答

    我差不多已经成功的生成了电量计文件。

    现在还有一些疑问,请帮忙下,我现在做的是一款平板,之前我们烧写电量计文件时 ,在平板启动后进入系统,通过调用 一个 BQtool的工具命令,可以直接将量产文件烧写到主板上的 BQ27520-g4, 之前我们一直烧写的是bq.fs文件。后来发现一个现象就是,接充电器和不接充电器的两种情况下,烧写同一个电量计文件后,从27520的寄存器读出的数据有较大差异,主要体现在容量的百分比上。现在我们就统一在充满电(充电芯片主动停止后,充电芯片是bq24192)不接外部适配器时烧写电量计文件。这样是否最准确?或是还有其他考虑。

    第2:以前我用bqevsw做循环学习时,充满电这一步,电池充满时,FC是会主动置1的,

    现在这个bqstudio软件,我尝试了两次,充满,8000mAH的电池,涓流已经小到30ma了,FC仍然未被置1,但是貌似继续执行之后的放电操作,导出电量计文件也成功了!这个状态位可以忽略吗?或是说我哪一个参数设置错误?

    谢谢