This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24133

 TI FAE 你好,请问下使用附件所示的TI的示例电路,对系统进行供电,当负载接近2A或以上,会对电池的充电产生影响么,或说会不会出现电池的充电电流全部流向负载而不对电池充电么。

  • 这是一个不带路径选择的电路,如果SYSTEM接在采样电阻前面,那么充电电流和负载电流是独立开来的。总电流有RAC决定,充电电流由RSR决定,只要负载加充电电流不超过总电流限制,那么充电电流不受影响。如果负载加充电电流很大,那么充电电流会减小甚至反向。

  • 首先非常感谢您的解答

    根据您的回复,和数据手册

    VISET=VREF(3.3V)/(R8(232)+R14(32.4))*R14(32.4)=0.4V --->充电电流为0.4*5=2A(根据第二张表)

    同理VACSET=VREF(3.3V)/(R9(200)+R15(300))*R15(300)=2V  -->总电流限制=5A(根据第一张表)

    PSYS也就是说按如图设计PSYS能提供负载电流(小于)3A的负载。

    请问下这样理解 有问题么? 期待您的答疑,谢谢!

  • 负载的瞬态电流可以很大,因为在这种情况下电池也可以提供部分电流。平均电流的话,因为我们的芯片是内置MOS管的,内置MOS管的电流能力有限,所以会导致总电流大小也是有限制的,大概就几A左右。第二个限制是发热,如果电流很大,芯片会发热严重。建议如果系统需要很大的电流,还是使用外置MOS构成路径选择电路实现会比较方便。

  • 非常感谢您的回答!

    原来也考虑过使用双电源切换的方案 

    但是由于外接电源为12V,而负载电路电压需转换为4V 供电 ,此时就需要加DCDC,器件增加(主要受限于布板空间),所以最终考虑选用一楼的供电方案

    根据您的意见 ,若单路供电的方案,负载平均电流1.5A 以下 负载峰值电流3A,充电电流若适当减小至1.5A 那么之前所示的单电源供电电路,能满足正常工作的要求么?还有什么值得注意的地方么?

    或者 使用双路电源切换 有什么更好好的方案能推荐么。