你好!
客户使用TPS54202,输入电压12V,输出3.3V/2A,现使用的是上电直接使能的方式。
在原理图设计时由于疏忽,将EN脚通过100K上拉电阻直接接到12V的输入电压轨,现通电可以输出3.3V。
后经查询规格书,确认EN引脚的输入电压最大不能超过7V,我有测量EN脚,这时候的电压时6.8V。
请问EN脚的6.8V是如何产生?
长期使用的话可能会导致什么问题?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
客户使用TPS54202,输入电压12V,输出3.3V/2A,现使用的是上电直接使能的方式。
在原理图设计时由于疏忽,将EN脚通过100K上拉电阻直接接到12V的输入电压轨,现通电可以输出3.3V。
后经查询规格书,确认EN引脚的输入电压最大不能超过7V,我有测量EN脚,这时候的电压时6.8V。
请问EN脚的6.8V是如何产生?
长期使用的话可能会导致什么问题?谢谢!
Hi
EN脚本身是有输入电流的,大约是0.7uA,
按照这样计算100k的电阻压降不到0.1V, 所以6.8V电压可能是因为EN脚损坏导致的电压。
你好,
如Zhengxing所言,应该是内部钳位电路的电压值,长期使用有可能会打坏芯片,谢谢。