各位大神好:
小弟在用BQ24610对6串24V电池组进行充电,VIN为TPS43061升压得到的27V,Vout为25.2V,原理图和PCB都是照搬EVM板,在没插电池时,量得各管脚电压如下:
- ACN 27
- ACP 27
- ACDRV 21.7
- CE 3.2
- STAT1 2
- TS 3.2
- TTC 3.2
- PG 0
- STAT2 2.0
- VREF 3.2
- ISET1 0.5
- VFB 0
- SRN 0.8
- SRP 0.8
- ISET2 0.2
- ACSET 0.7
- GND 0
- REGN 5.9
- LODRV 0
- PH 0.8
- HIDRV 0.8
- BTST 4.1
- BATDRV 27
- VCC 27
同样的情况下EVM板有两种情况,一种是和我的各管脚电压基本一样,只有BTST它的是5.7V,另一种情况是EVM板在没有电池时的输出为25.1V,这种情况下EVM板不一样的管脚电压为
VFB 2.0
SRN 25.2
SRP 25.2
PH 25.1
HIDRV 25.1
BTST 29.8
EVM板的这两种现象不规律出现,在我给TS加1.5V电压后,EVM板的STAT1和STAT2仍为OFF(灯是灭的),我的STAT1为ON,STAT2为OFF,去掉VIN后接入电池,无动作,去掉电池再次接入VIN,芯片发烫严重,CE=0时发烫不太严重但是也发烫,CE=1时芯片快速发烫,无论CE为何值,接入VIN后,芯片会发出高频的嘶嘶声,同时发烫,
求助,为什么会出现这种情况,在第一版也是这种现象,我之前怀疑是PCB的布局布线问题,这一版完全按照EVM板的布局布线,仍旧没有解决发烫的问题