This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3409 驱动录像机的照明灯,PWM调光,摄像画面亮暗条纹问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

您好,希望您能给点建议。

       目前使用LED灯作为摄像机的外置光源 补光灯,增强其昏暗条件下的拍摄能力,但是使用PWM进行调光时摄像机拍摄的画面会产生亮暗条纹,经过计算摄像机的扫描频率为:1080P*25pFS=27KHZ ,所以驱动LED灯的开关频率和PWM频率 要远远大于27KHZ,目前LM3409 的开关频率可以远远大于该值,目前考虑400Khz即可,所以开关频率不会影响摄像机的录像,但是用于调光的PWM频率会影响摄像机的录像,产生亮暗条纹,可能因为调光的PWM引起电流的强弱变化,进而导致LED的亮暗变化。

       查看数据手册,使用External parallel FET shunt dimming 模式,可以时PWM频率达到100KHZ,应该可以解决该问题,但目前不太想使用该方案。如果使用Internal PWM dimming模式 其PWM频率是否可以在50KHZ左右调节占空比来调节亮度? 以及PWM的最大频率可以知道吗?

  • 方案一: Internal EN Pin PWM Dimming 调节方案

     

    该方案的开关频率控制在580KHZ左右,但是其PWM的上升有3.5us的延时,同样下降也会有延时,也假设为3.5us,如果高电平保持2倍的3.5us,则其一个周期为(3.5*2+3.5*2)*2=28us 频率为35KHZ,如果保持良好的控制效果,则PWM频率不能超过35KHZ。

    方案二:External Parallel FET PWM Dimming调试模式

        该方案的上升沿时间非常小大约在200ns左右,比开关频率的周期还要小,如果设定开关频率在500KHZ则其完全可以达到很高的数值,不过太高了mos管的开关损耗升高,反而不好。PWM很容易超过100KHZ。

    方案三:模拟调节模式

     由上图可知,当VADJ的电压为0V时,其开关频率可以达到1.6MHZ,当VADJ的电压为最大时,其开关频率为625KHZ。远远大于27KHZ

  • 这样分析对吗?在线等 谢谢

  • 你好,

    你的分析是正确的。要达到那么高的调光频率,必须用外置MOS的并行调光和模拟调光。谢谢。

  • 使用高的PWM dimming频率来解决,这个思路是对的。因此必须使用External parallel FET shunt dimming,但这个频率也不宜太高,不宜太解决电源的开关频率。

    另外,一个解决方案是,用analog dimming,这个问题就不存在了。