您好,希望您能给点建议。
目前使用LED灯作为摄像机的外置光源 补光灯,增强其昏暗条件下的拍摄能力,但是使用PWM进行调光时摄像机拍摄的画面会产生亮暗条纹,经过计算摄像机的扫描频率为:1080P*25pFS=27KHZ ,所以驱动LED灯的开关频率和PWM频率 要远远大于27KHZ,目前LM3409 的开关频率可以远远大于该值,目前考虑400Khz即可,所以开关频率不会影响摄像机的录像,但是用于调光的PWM频率会影响摄像机的录像,产生亮暗条纹,可能因为调光的PWM引起电流的强弱变化,进而导致LED的亮暗变化。
查看数据手册,使用External parallel FET shunt dimming 模式,可以时PWM频率达到100KHZ,应该可以解决该问题,但目前不太想使用该方案。如果使用Internal PWM dimming模式 其PWM频率是否可以在50KHZ左右调节占空比来调节亮度? 以及PWM的最大频率可以知道吗?