This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI的工程师推荐合适的LED驱动IC

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

设计要求:

1、可以同时驱动Red(单个)、Green(单个)、Blue(单个)、White(2~4个背景),或者直接驱动一个RGB的彩色LED + 2-4个背景白光LED,每路电流最大50mA。

2、可以分别控制每一路LED的开关,RGB控制开关形成各种颜色,白光LED控制开关。

3、分别调节每一路LED的电流大小(分辨率最少6-bit),最少64级调光,要求恒流控制,恒流精度无要求,要求可调。

4、RGB通道要求可以以5Hz - 100Hz闪烁,可以调节闪烁频率(步进频率0.1Hz),可以调节占空比50%、40%-60%、60%-40%等等

5、要求采用I2C或者1-wire进行亮度设置,每个通道LED电流大小,亮度调节不能采用PWM方式,必须恒定DAC调节电流

6、要求外置触发或者内置定时触发,实现闪烁功能,可配置或者外部触发

请问TI的工程师有没有合适的LED驱动IC可以推荐,或者功能接近涵盖大部分功能的LED驱动IC。

  • 自己顶一下,之前看过TI很多LED驱动系列,功能有接近的但是相符合的没找到,比如TI - LED驱动器 - 指示灯、RGBW,还希望TI的工程师、或者众多高手们指点

  • 看看LP5523系列,应该能满足你的需求

  • TI的LP系列我大致看过了,功能很强大,不知道我理解的有没有问题

    采用压控恒流DAC来控制LED的最大电流,然后通过PWM来控制亮度DIM,但是PWM的频率比较高几百Hz,不是我想要的Blink效果

    其次如果希望实现Blink效果,可以通过内部的编程器来实现,内部带一个program相当于可以实现一定的流程操作,比如LED的循环点亮,亮度变化等,但是这是通过编程,也就是写入指令来实现的,比较试用于独立工作的情况。

    我的这个项目需求,不需要一定的流程化工作,只是需要随时能够改变,Blink的频率,占空比,所以我觉得这款还是有点太复杂了

    有没有引出引脚,可以触发或者定时控制通断,这样的功能就行了,不需要内部的program