新作了一块板子,使用 TPS54360DDA 作为入口电源模块,输入范围 5 ~ 50V,输出 3.3V。
现在板子发热比较严重,并且比较频繁的掉电,导致板子上的 FPGA和DSP不断重启了(这个我能看到FPGA在重新加载程序)。
相咨询这颗芯片需要有哪些特别注意的地方。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你给的条件太少了。
1.什么电流?
2. 原理图是否正确,建议使用webench设计的原理图。
3. Layout要注意,建议安装datashet后面的推荐layout布线。
如果芯片进入了过热保护关掉了输出,那么唯一的办法就是提高效率或者散热,如果电流很大的话,可以考虑外置MOS。