大家好,我采用UCD9222+UCD7242的方式产生1V稳定电压给DSP6678,但是输出的电压很不稳定,测试PWM波形后发现输出的脉冲的周期大约为1.5us,可是我在Fusion软件内设置的开关频率是799KHz,周期为1252ns。那么这种情况可能是什么原因造成的呢?这个电源前前后后弄了快一个月了,心力交瘁,希望大家帮帮忙,提点意见,谢谢大家了。下图是Fusion监视的电压图。可以看到输出电压很不稳定。由于我们设计的时候直接将DSP连接到了1v的电压输出,所以现在不敢设置电压输出为1V,调试的时候采用的输出是0.3V。不过1V的输出试过,也很不稳定。在6678的开发板上试过0.3v的电压输出。没有问题的。

还有一个发现是在UCD7242工作时,UCD7242的电压输入,我们采用的是12V的电压输入,会有0.5v上下的毛刺,请问各位这个情况严重吗?怎样能减少这种毛刺呢?
12V的波形图如下

再次感谢大家了,没想到这个电源这么不好过。