VDD引脚电压在9-21V之间跳动,DRV引脚没有脉冲输出,我的理解是,21V启动后,DRV应该有脉冲输出才对啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ntc引脚有3.2V左右的脉冲出现,DRV就是没有输出,难道是拿到假货了?
Hi
NTC 带有一个内部 105μA 电流源的, 关断阈值是 0.95V的部热关断控制脚。(NTC置低或者接GND会关掉PWM做保护的)
如果你不用热保护功能,可以将这个脚外接一个10kom以上的电阻。
芯片有在动作,因为你Vdd的电压在变化。建议你借助TI的webench软件,确认一下你变压器的参数。
谢谢Johnsin Tao ,我是按webench参数设计的,VDD变化,drv引脚应该有启动脉冲吧?我用示波器一直无法观察到启动脉冲,VDD启动阈值后,DRV引脚输出栅极驱动脉冲,mos管动作后辅助绕组才能有电压给VDD,但我一直捕捉不到DRV有输出,我从马云那里买的芯片,是不是芯片有问题?
Hi
之前确实遇到不少客户是在淘宝上买到伪劣芯片。
如果做启动测试,驱动完全没有反应很可能是芯片质量问题。
如果只是少量几片芯片,你可以再TI官网直接申请免费样片,避免拿到伪劣芯片在调试上走弯路。
我在用UCC28711D时也碰到过你说的情况。但是后来发现,是示波器的设置有问题。我的示波器没有捕捉到DRV输出脉冲。建议你把DRV输出脉冲作为触发源,这个脉冲是几十个us左右。
我在调试UCC28711时也碰到了类似的情况:NTC有输出,DRV无脉冲。但是后来发现,是示波器的设置问题,没有捕捉到DRV脉冲。DRV在VDD达到开启阈值后,会输出脉冲,1~3个不等,并非严格的3个,脉冲时间几十个us左右;而后VDD下降,直到UCC28711运行稳定。
请教下,这1-3个脉冲的幅值是多少?我设置上升沿触发电压3V左右,始终捕捉不到
如果VDD在9V -21v之间跳动,那么芯片不停的重复启动,这个DRV应该也是不停的发1-3个脉冲,不知道我这样理解对不对?
幅值约12~13V。你的VDD电容多大?另外,帮我顶顶我的帖子:UCC28711的启动电压设置,谢谢!
你好,我的就是无限重启,不断的发三个脉冲,请问你的问题解决了吗?